请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC15241-Q1 工具与软件:
我将 UCC15241-Q1用于 BLDC 电机控制器、我有一些疑问。
1.在上电后为什么是高频 转换器是否发出声音?
2、我的直流母线链路电压为160V ,电机峰值电流可以高达90A 达10毫秒。 这个声音的频率变化为另外一个频率。 并且振幅也会被放大。 BLDC PWM 频率为13kHz。
这是正常运行还是某些设计错误。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我将 UCC15241-Q1用于 BLDC 电机控制器、我有一些疑问。
1.在上电后为什么是高频 转换器是否发出声音?
2、我的直流母线链路电压为160V ,电机峰值电流可以高达90A 达10毫秒。 这个声音的频率变化为另外一个频率。 并且振幅也会被放大。 BLDC PWM 频率为13kHz。
这是正常运行还是某些设计错误。
可闻噪声的频率通常低于30kHz。 如果能听到 UCC15241-Q1发出可闻噪声、则突发模式频率< 30kHz。 通常是由于以非常低的负载或无负载运行、并且/或者输出电容很高。
为了消除/降低可闻噪声、我们需要通过将突发模式频率推至>30kHz
UCC15241-Q1 锁定到 PWM 频率....在您的示例中为13kHz。
Steve