This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8872-Q1:漏电流

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8872-Q1, DRV8872, DRV8329
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1484481/drv8872-q1-leakage-current

器件型号:DRV8872-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8872DRV8329

工具与软件:

嗨、团队:

对于 DRV8872-Q1的半桥驱动器芯片、我的客户 Valeo 在其应用中遇到问题。 当引脚6 OUT1连接到 SOV (电磁阀控制)控制端子作为低侧开关时、SOV 的漏电流 在待机模式下达到20mA。 能否分析一下为什么漏电会这么大? 他们发现、在具有相同半桥输出的 TLE94112应用中不会发生此问题。

此致、

Xiaowei Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowei:

    请允许我花些时间来研究这个问题。 我的目标是在明天之前作出答复。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowei:

    当泄漏电流等于20mA 时、IN1和 IN2引脚的状态是什么?

    如果 IN1和 IN2为低电平、此漏电流可能来自使 FET 保持关断状态的强下拉电流。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    在这种情况下、MCU 处于睡眠模式且没有电源、因此 IN1和 IN2为低电平。
    您能举个例子来说明"用于将 FET 保持在关断状态的强下拉电流。"?

    此致、

    Xiaowei Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowei:

    我需要联系 我们的内部团队、更好地解释这条泄漏路径。 我打算在星期三之前提供最新情况。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    您能否更新最新状态? 谢谢你

    此致、

    Xiaowei Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、张晓伟、

    我仍然在和我们的系统团队一起努力、想办法解决这一问题。 遗憾的是、该器件相对较旧、因此很难找到有关器件内部结构的信息。 我已经联系了我们的设计团队、应该在两天内得到解答。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    您是否获得了设计团队的更新?

    此致、

    Xiaowei Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowei:

    我还没有从设计中收到反馈。 我今天给他们发了电话、所以明天我应该再听。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowei:

    我已将一封电子邮件发送给您、其中包含我从设计团队收到的 DRV8872的更详细说明。 基本上、高侧栅极上有一个有源下拉电阻、与 DRV8329数据表中的该下拉电阻类似:

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    泄漏电流能否消除? 如果没有、您能否推荐没有此泄漏电流的类似器件?  

    此致、

    Xiaowei Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowei:

    您能否告诉我客户他们预期的最大电流、标称电流、最大电压、标称电压以及他们将要驱动的负载数量? 通过这些信息、我可以了解哪种器件最适合客户的应用。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    负载是 SOV、工作电压是9-16V、最大电流是1.2A、我们希望芯片处于禁用状态时漏电流小于100uA。

    此致、

    Xiaowei Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowei:

    我会研究这个问题、明天我会再跟你谈谈。

    此致、

    约书亚