This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8145-Q1:确认如何处理 OLP

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1492387/drv8145-q1-confirm-about-how-olp-is-handled

器件型号:DRV8145-Q1

工具与软件:

专家、您好!

我们有关于 DRV8145-Q1的 OLP 的问题:

  • 我们的客户认为、他们无法区分内部 SW 的短路(红色圆圈)和内部 FET 的短路。 这是正确的理解吗?
  • 如果是、是否有办法区分它们?  
    • 我们认为数据表中的说明会有所帮助(P37):
      "• 用户需要切换所有的组合并在比较器输出稳定后记录比较器输出。 "
      "•根据输入组合和比较器输出、用户可以确定输出是否有故障。"

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、胜

    无法区分内部 SW (用红色圆圈标明)与内部 FET 的不足。 这种理解是否正确?

    是的。 这些开关 用于上拉或下拉 OLP 诊断的 OUT 节点。 如果 OUT 节点上的电压未正确上拉或下拉、则表示 OUT 节点上出现短路或开路。

    如果其中一个开关在不应处于闭合状态或断开状态时保持闭合或断开、这仍会将 OUT 引脚报告为故障。

    如果是、是否有办法区分它们?

    我能否知道客户为什么希望能够区分 FET 或开关短路?  

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    我们向客户分享了您发送给我们的 GUI、并等待客户的反馈。 我们将在获得他们的反馈时发布另一个主题。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、胜

    听起来不错! 如果客户对 GUI 有任何错误或一般建议方面的反馈、请告知我、我们目前正在更新 GUI、因此非常感谢您提供任何反馈。

    此致、

    约书亚