请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8145-Q1 工具与软件:
专家、您好!
我们有关于 DRV8145-Q1的 OLP 的问题:

- 我们的客户认为、他们无法区分内部 SW 的短路(红色圆圈)和内部 FET 的短路。 这是正确的理解吗?
- 如果是、是否有办法区分它们?
- 我们认为数据表中的说明会有所帮助(P37):
"• 用户需要切换所有的组合并在比较器输出稳定后记录比较器输出。 "
"•根据输入组合和比较器输出、用户可以确定输出是否有故障。"
- 我们认为数据表中的说明会有所帮助(P37):
此致!
胜