This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:离线诊断相关问题

Guru**** 2378640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1495172/drv8718-q1-offline-diagnosis-related-issues

器件型号:DRV8718-Q1

工具与软件:

 e2e.ti.com/.../1351.DRV87xx_2D00_Q1_5F00_Offline_5F00_OL_5F00_SC_5F00_rev1.pdf

1. DRV8718的在线和离线诊断逻辑是否有区别? 在线诊断过程中、泄漏电流是否也在3mA 周围? 是否不能关闭该电流源?

2、 附件的离线诊断针对全桥、只有 PMOS 的上拉电流源和 NMOS 的下拉电流源被打开。 故障仅为单个开路/对地短路/对电源短路。 如果全桥需要同时检测多个故障、我们是否需要配置 PMOS 和 NMOS 的上拉和下拉电流源?

3、 如果 DRV8718的输出只用于 HSD、如何进行离线诊断? 只需要配置一个上拉电流源还是一个下拉电流源?

4. 客户电路板上电后、DRV8718的端口输出未启用(这些端口也处于打开状态并且未连接到任何负载)。 当电路开路而不是 PVDD=12V 时、测得的 HSD 端口电压为5V。 您能帮助分析一下吗?

谢谢!

Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您问这个问题。

     我已经将其分配给我们的栅极驱动器专家。 请给他一天回来。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的提问。

    1.在开始离线诊断之前、可以根据数据表中的建议禁用半桥序列。

    仅在离线诊断模式期间、才能通过 PU_SHx、PD_SHx 寄存器设置打开/关闭-3 mA 电流源。

    通过退出离线诊断模式、-3mA 电流源不可用。

    2.我不知道 PMOS 和 NMOS 是什么意思。 外部 FET 均为 NMOS。 并且所有外部 FET 在离线诊断期间均关断。

    客户需要执行一次上拉和下拉。 然后、SPI 读取报告根据输出条件(正常、GND 短路等)显示了不同的图形。  

    作为附加信息、我们可能建议在判断故障条件或不判断之前重复此测试几次。 该结构能够更有效地抵抗噪声。

    3.请参阅附件。

    e2e.ti.com/.../8311.DRV87xx_2D00_Q1_5F00_Offline_5F00_Highside_5F00_rev2.pdf

    这看起来与弱上拉有关。 请参考该链接。

    如果您对此还有其他问题、是否可以生成新帖子? 这是另一个主题。 然后、请附上客户的原理图。 您正在发布公共 E2E Now-FYI。

    (+) DRV8714-Q1:DRV8714-Q1 -电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛

    此致

    信也