This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:drv8711

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1497817/drv8711-drv8711

器件型号:DRV8711

工具/软件:

尊敬的支持团队:
我希望此消息能帮您找到答案。
在我们的电机驱动器电路中将现有的 MOSFET AUIRF540ZSTRL 替换为您的产品 IRLS4030TRLPBF (请找到相应的附件)后、我们目前面临一个问题、它使用 DRV8711驱动电机。
更换后、我们观察到电机不运转。 检查电压后、我们发现 IRLS4030TRLPBF 的栅极电压在工作期间保持在非常低的水平(约0.6V)。 相比之下、AUIRF540ZSTRL 之前的栅极电压范围为5V 至15V (取决于电机方向)、在使用 DRV8711运行时没有问题。
我们还尝试更改栅极电阻器(4Ω、10Ω、 22Ω)、但这并没有解决问题。
我们恳请您协助了解:
1.为什么 IRLS4030TRLPBF 在此设置中不能正常打开。
2.该 MOSFET 是否与 DRV8711栅极驱动特性兼容。
3.任何修改电路的建议都需要作出驱动 MOSFET。
软件 PWM 功能是
void pwm_freqncy (int32_t)

   int32_t;
   int32_t RES1;
   RES1 = RES;
   T_count2 =(f_cpu/(RES1 * 2*1));
   T_count2 = (t_count2 - posone);
   ICR4 =(int16_t) t_count2;//22
   TCCR4A = 0x10;//*在 CTC 上切换 OC4B */
   TCCR4B = 0x19;/** WGM =切换、模式 CTC、无预分频器**/
   //   TIMSK4 = 0x02;    
}
void WriteAllRegisters ()

   uint8_t dataHi = 0;
   uint8_t dataLo = 0;
 
   /**写入 CTRL 寄存器**/
  
   dataHi = 0x00;
     dataLo = 0x39;//0X39;
   SPI_DRV8711_ReadWrite (dataHi、dataLo);
   
 
   /**写入扭矩寄存器**/
   dataHi = 0x16;
   dataLo = 0x39;//0x36;//0x20;// 0x30;//0x58
   Driver_stat = dataLo;
   SPI_DRV8711_ReadWrite (dataHi、dataLo);
   

   /**注销寄存器**/
   dataHi = 0x20;
   dataLo = 0x28;
   SPI_DRV8711_ReadWrite (dataHi、dataLo);
   

   /**写入空白寄存器**/
   dataHi = 0x30;
   dataLo = 0x00;
   SPI_DRV8711_ReadWrite (dataHi、dataLo);


   /**写入衰减寄存器**/
   dataHi = 0x41;
   dataLo = 0x0F;
   SPI_DRV8711_ReadWrite (dataHi、dataLo);
   

   /**写入失速寄存器**/
   dataHi = 0x5F;//0x5C;//0x50;
   dataLo = 0xFF;
   SPI_DRV8711_ReadWrite (dataHi、dataLo);
   
   
   /**写入驱动寄存器**/
   dataHi = 0x6A;//6F;//6A
   dataLo = 0x59;//59;//FF
   SPI_DRV8711_ReadWrite (dataHi、dataLo);
   
   /**写入状态寄存器**/
   dataHi = 0x70;//6A
   dataLo = 0x00;//FF
   SPI_DRV8711_ReadWrite (dataHi、dataLo);
   ReadAllRegisters ();
   
   
}
上面的代码支持 AUIR MOSFET、但不支持 IRLS MOSFET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Padmaja:

    感谢您在这个论坛上发帖。

    IDRIVEP、N 和 TDRIVEP、N 设置必须适用于用于输出的 MOSFET。  数据表的第8.2.2.3节"支持外部 FET "第35页中提供了计算方法。 另请参阅第7.3.8节配置前置驱动器和第7.3.9节外部 FET 选择。 如果这些设置与 APDF 或 BPDF 不匹配、则会检测到故障、并且不会有输出。 请查看这些内容。 很可能您必须增加 IDRIVEP、N 设置以及可能的 TDRIVEP、N 设置。 HS MOSFET 栅极不应具有任何串联电阻器。  Ω MOSFET 可以串联47 Ω 至120k Ω 电阻。  

    Unknown 说:
    在我们的电机驱动器电路中使用您的产品 IRLS4030TRLPBF (请查找附件)、它使用 DRV8711驱动电机。

    参考 MOSFET 不是 TI 产品。 我们无法看到附件。 DRV8711与多个第三方供应商 MOSFET 搭配使用、没有任何问题。 谢谢。   

    此致、Murugavel