主题中讨论的其他器件: MCF8329EVM、 MOTORSTUDIO
工具/软件:
尊敬的团队:
客户使用 MCF8329A 设计了 BLDC 电路、使用 NXP 的 MCU 并通过 I2C 与 MCF8329A IC 进行通信。 I2C 数据的前几个帧是正常的、但在几个数据帧之后、8329A 将主动下拉 I2C 总线、导致出现此现象的原因是什么(移除8329A、I2C 信号恢复正常)? 根据8329A 规范中的建议、I2C 帧之间是否需要大约100us 的延迟? 此外、在我们测试8329AEVM 时、我们发现相电流约为20A、电机无法稳定运行。 电机参数如附图所示。 附加了8329A 配置参数。 这可能是什么原因?谢谢!