This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:默认 MCF8329A 寄存器值

Guru**** 2377000 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A, MCF8329EVM, MOTORSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1497169/mcf8329evm-default-mcf8329a-registers-values

器件型号:MCF8329EVM
主题中讨论的其他部件:MCF8329A、、 MOTORSTUDIO

工具/软件:

您好、

我正在使用 Motor Studio 对 MCF8329EVM 进行编程、以旋转 BLDC 电机。 在调优指南的第5页上、它指出"使用 Load Default 部分中的 Select Preset 下拉菜单、选择与应用用例或 Default MCF8329A Registers 选项最相似的寄存器配置。" 我没有这些选项。 您可以发送默认寄存器配置吗?  

www.ti.com/.../sllu374.pdf

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢您通过 e2e 联系我们。 从现在开始、MotorStudio 中将删除默认预设和特定于应用的配置选项。 我们计划更新 QuickSpin 页面。 将立即相应地更新应用手册、对存在的不一致性深表歉意。 您能告诉我您的目标应用程序、这样我就可以查看我自己是否有一个匹配的配置文件、我可以提供该文件。

    谢谢。此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sachin、  

    感谢您的反馈。 我向您发送了一封包含目标应用程序信息的电子邮件。 请留意这件事。  我期待 收到您的回复。

    谢谢您、  
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    获得了电子邮件 谢谢你。 将在此处关闭该主题、我们可以离线继续讨论。

    此致、
    Sachin S.