请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8329EVM 主题中讨论的其他部件:MCF8329A、、 MOTORSTUDIO
工具/软件:
您好、
我正在使用 Motor Studio 对 MCF8329EVM 进行编程、以旋转 BLDC 电机。 在调优指南的第5页上、它指出"使用 Load Default 部分中的 Select Preset 下拉菜单、选择与应用用例或 Default MCF8329A Registers 选项最相似的寄存器配置。" 我没有这些选项。 您可以发送默认寄存器配置吗?

谢谢你