This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8231A:摄像头快门应用的设计问题

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8231A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1495694/drv8231a-design-question-for-the-camera-shutter-application

器件型号:DRV8231A

工具/软件:

尊敬的先生:

我的客户希望使用 DRV8231A 来控制数码相机上的快门电机。

但他们在输出电流中发现了锯齿波、这将导致快门操作异常。

由于竞争对手的 IC G2015开关可以提供平坦的方波输出电流、DRV8231A 是否可以通过 G2015提供相同的输出电流? (请参阅以下测试报告)

如果 DRV8231A 不支持该器件、请推荐正确的解决方案。 谢谢!

以下是设计条件:

快门驱动器电流:需要恒定电流、270mA (+/- 5%)。
快门透镜线圈的电阻:22欧姆(+/- 10%)。
VM = 7.27V = 0.27*(Rds+Rrnf+RMOTOR)

DRV8231A 和 G2015测试报告: e2e.ti.com/.../DRV8231A-and-G2015-test-report.xlsx

G2015数据表: e2e.ti.com/.../1212.G2015.pdf

快门电机模块上的控制电流波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    DRV8231A 器件采用固定关断时间电流调节技术并使用电流斩波来实现高效的电流控制。 这种电流斩波将导致电流波形上升和下降、以保持其设定的电流值。  

    使用此固定关断时间来控制电流有什么问题? 驱动负载有什么困难吗?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    客户希望270mA (+/- 5%)的输出电流、如何修改电路来实现这一点? 您能提出一些意见吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:  

    这看起来是设置 ITRIP = 270mA 的正确设置。  

    VREF = 3V

    RIPROPI = 7320Ω

    AIPROPI = 1500uA/A

    ITRIP (A) x AIPROPI (μA μ Ω)= VVREF (V)/ RIPROPI (k Ω)   

    所用电机的失速电流和连续电流额定值是多少? 通常、 "快门电机"类似于具有相同额定值的有刷直流电机。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    抱歉、您提到的快门电机模块没有这些参数。

    由于 Ton 时间仅为15ms、因此客户认为测得的输出电流波形为浪涌电流+平均运行电流+失速电流、请参阅数据表第9.2.1.3节。

    请问是否有任何与竞争对手器件 G2015相同的电机驱动器 IC 可以在 CC 模式下工作电路电流、并且 VM 支持高达7.5V 的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:  

    遗憾的是、我们没有任何支持恒流控制的电机驱动器。 DRV8231A  主要设计用于基于电压的电机控制、而不是恒流控制。 我们的大多数集成电机驱动器都支持电流调节、使器件能够使用固定关断时间 PWM 斩波方案来限制输出电流。 VREF 引脚可配置电机运行期间的电流调节电平、以限制负载电流。

    此致、

    David