主题中讨论的其他部件:MOTORSTUDIO、 MCF8315C
工具/软件:
您好、
我使用 MCF8315评估板、希望使用 I_LIMIT 测量输出。
我已经观察到、虽然它确实限制了电流、但实际电流与从电源测得的电流之间存在差异。 您能解释一下为什么会出现这种差异吗?
此外、我测量的当前读数与 MotorStudio 应用程序中显示的读数不同。 这种差异可能是什么原因造成的?
此致、
不是
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我使用 MCF8315评估板、希望使用 I_LIMIT 测量输出。
我已经观察到、虽然它确实限制了电流、但实际电流与从电源测得的电流之间存在差异。 您能解释一下为什么会出现这种差异吗?
此外、我测量的当前读数与 MotorStudio 应用程序中显示的读数不同。 这种差异可能是什么原因造成的?
此致、
不是
您好、
您能否提供有关测量值和 Motor studio 寄存器的更多详细信息? [/报价]来自数据表的 Addrerss 400h
您能提醒一下、基极电流的计算结果是什么?
这是从我的软件计算的
BusCurrent =((float) READ_DATA / 134217728.0f)* 0.78125f;
您好、
我做了一个实验,我操作鼓风机在20到100 %,并从电源电流和 I2C 结果测量,
结果如下:
| 偏差[%] | 错误[A] | 测量值[A] | MCF i2c[A] | 命令[%] |
| 52.17391304. | 0.024 | 0.046 | 0.022 | 20 |
| 29.41176471. | 0.05 | 0.17 | 0.12 | 40 |
| 16.66666667 | 0.08. | 0.48 | 0.4 | 60 |
| 13.04347826 | 0.15 | 1.15 | 1. | 80 |
| 5.714285714 | 0.08. | 1.4 | 1.32 | 100 |
如果您对此数据有解释、我将很高兴。
不是。