This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315A:MCF8315评估板上的电流测量差异

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORSTUDIO, MCF8315A, MCF8315C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1496388/mcf8315a-current-measurement-discrepancies-on-mcf8315-evaluation-board

器件型号:MCF8315A
主题中讨论的其他部件:MOTORSTUDIOMCF8315C

工具/软件:

您好、

我使用 MCF8315评估板、希望使用 I_LIMIT 测量输出。

我已经观察到、虽然它确实限制了电流、但实际电流与从电源测得的电流之间存在差异。 您能解释一下为什么会出现这种差异吗?

此外、我测量的当前读数与 MotorStudio 应用程序中显示的读数不同。 这种差异可能是什么原因造成的?

此致、
不是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noam:

    ILIMIT 用于电机线圈电流。

    该值为每相峰值电流值。

    总线电流是三相的估算值、由于死区时间、这会产生一些误差。

    您能否提供有关测量值和 Motor Studio 寄存器的更多详细信息?  

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否提供有关测量值和 Motor studio 寄存器的更多详细信息?  [/报价]

     来自数据表的 Addrerss 400h

    您能提醒一下、基极电流的计算结果是什么?

    这是从我的软件计算的

    BusCurrent =((float) READ_DATA / 134217728.0f)* 0.78125f

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、地址是410h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noam:

    MCF8315A 的基极电流为6.25。

    我没想问器件标识、这是 MCF8315C 还是 MCF8315A?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    评估是  MCF8315A、但连接的是 MCF8315C、这一点 非常奇怪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noam:

    EVM 现在已替换为 MCF8315C。

    我们改进了一些特性、并建议使用 MCF8315C。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不明白,

    MCF8315C 是否会提供更准确的电流? 还是我会得到相同的电流并有误差?

    或者我做了什么错误?

    我怎么会这样呢?

    有100 - 200 mA 错误。

    不是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noam:

    如果我在表中展示的任何特性对您的要求很重要、我们建议使用 MCF8315C。

    但电流测量精度相同。

    通过三相电流估算总线电流、并且精度将因死区时间和采样而受到影响。

    是否可以将读取的数字与电源实际电流共享? 我将尝试解释差异。

    我主要对我们看到100至200mA 的电流幅度感兴趣、具体比例是多少?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我做了一个实验,我操作鼓风机在20到100 %,并从电源电流和 I2C 结果测量,  

    结果如下:

    偏差[%] 错误[A] 测量值[A] MCF i2c[A] 命令[%]
    52.17391304. 0.024 0.046 0.022 20
    29.41176471. 0.05 0.17 0.12 40
    16.66666667 0.08. 0.48 0.4 60
    13.04347826 0.15 1.15 1. 80
    5.714285714 0.08. 1.4 1.32 100

    如果您对此数据有解释、我将很高兴。

    不是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noam:

    如前所述、 器件通过对三相电流采样来估算总线电流 。  

    不测量器件空闲电流(未驱动时)、 也不测量该电流、该电流将接近25mA +电路板上的一些其他负载。

    由于死区时间也会产生一些误差、因此我们会在较低速度期间看到较高的误差、而在电流增加时、误差会减小。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.