工具/软件:
您好、
我当时尝试使用 I2C 对 MCF8316A 芯片进行编程、并意识到我一直收到 NACK。 我阅读了一些论坛帖子、并了解到它依赖于 DVDD 和降压输出。 测量这些电压后、我们发现它们都为0V、而 AVDD 正确为3.3V。 您能看到我目前所用的原理图和布局有任何问题吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
FB_BK 的电压为0V、如下图所示。
速度引脚连接到 ESP32、电压为0V。
AVDD 为3.3V
在电路板未连接电源的情况下、使用万用表并测试连续性、似乎会检测到 SW_BK、速度和 DRVOFF 引脚是否对地短路。 这些可能是我们将尝试修复的焊接错误。 但是、由于我们已经通过 ESP32从外部将 Speed 和 DRVOFF 拉至接地、因此我认为这两者不应该影响降压输出。 我不确定 SW_BK。
我初始帖子中的原理图和 PCB 布局看起来是否正确?
谢谢!