请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8718-Q1 工具/软件:
您好的团队、
我的客户在其汽车 BCM 板上使用了 DRV8718-Q1。

如图所示、当 BCM 电路板的接地断开时、大约265mA 的电流将通过低侧 MOS 体二极管从电池流向负载(雨刮电机)。
1. 我们的 DRV8718-Q1可以防止这种电流吗?
2. 如果没有,电路应如何设计以避免这种情况? 当 DRV8718-Q1配置为半桥驱动模式时、这似乎是一种常见的情况。 我想知道其他客户是如何解决的。
DRV8718-Q1能否执行接地诊断来检测接地电位是否接近12V? 如果是、它可能会报告错误、以便 MCU 执行操作并切断电源。
谢谢!
Raymond