This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:关于速度和电流增益的问题

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1497495/mcf8316a-question-about-speed-and-current-gains

器件型号:MCF8316A

工具/软件:

我不确定 速度参考的单位。  是百分比(0 ~ 100)还是以 Hz 为单位(0 ~ MAX_SPEED)。

 之所以提出这个问题、是因为我 使用单位 A/Hz 计算了速度 Kp。 我不确定这是应该输入到SPD_LOOP_KP寄存器中的值、还是需要根据 MAX_SPEED 进行标准化。

那么电流增益呢? 单位是 V/A 吗?

关于 Ki 增益(速度和电流)、我将其建模为连续增益(·速度 Ki 的 A/(Hz s))。 由于这是离散控制环路、我是否需要按控制环路频率调整此增益、或者我是否应该直接使用连续增益值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felipe:

    感谢您联系我们、您能简要解释一下如何得出 KP 和 KI 值吗? 只是为了了解您是否正在执行与 MCF 中相同的操作

    此致、
    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sachin、

    很遗憾、我没有这些信息。 我的同事计算了这些增益、并让我配置驱动程序。

    他刚才说、在控制方框图中、速度控制的速度输入以赫兹为单位、输出(电流控制的输入)以安培为单位、电流控制的输出以伏特为单位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、  

    您可以正确地假设这一点、但器件内 Kp 和 Ki 的计算方式不同。 我们将在下个月发布与此相关的应用手册。  

    他刚才说过、在控制框图中、速度控制的速度输入以赫兹为单位、输出(电流控制的输入)以安培为单位、电流控制的输出以伏特为单位。

    此致、

    Sachin S.