请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8316A 工具/软件:
我不确定 速度参考的单位。 是百分比(0 ~ 100)还是以 Hz 为单位(0 ~ MAX_SPEED)。
之所以提出这个问题、是因为我 使用单位 A/Hz 计算了速度 Kp。 我不确定这是应该输入到SPD_LOOP_KP寄存器中的值、还是需要根据 MAX_SPEED 进行标准化。
那么电流增益呢? 单位是 V/A 吗?
关于 Ki 增益(速度和电流)、我将其建模为连续增益(·速度 Ki 的 A/(Hz s))。 由于这是离散控制环路、我是否需要按控制环路频率调整此增益、或者我是否应该直接使用连续增益值?