请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ULC1001-DRV290XEVM 工具/软件:
您好:
我只使用了旧的 LCS_20mm_168圆柱形压电式设置、这种设置没有很好的清洗性能、似乎不再受最新版本的 GUI 支持。
为了检查较新的 LCS-FL-RNG15与最新的 GUI 组合是否表现出更好的性能、我想对其进行测试、
但它在 TI.com 上处于缺货状态。 您能为我提供另一个来源吗?
此致、
Thomas