This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:从何处订购 LCS-FL-RNG15?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1499214/ulc1001-drv290xevm-where-to-order-lcs-fl-rng15

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM

工具/软件:

您好:  

我只使用了旧的 LCS_20mm_168圆柱形压电式设置、这种设置没有很好的清洗性能、似乎不再受最新版本的 GUI 支持。
为了检查较新的 LCS-FL-RNG15与最新的 GUI 组合是否表现出更好的性能、我想对其进行测试、  

但它在 TI.com 上处于缺货状态。 您能为我提供另一个来源吗?

此致、
Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、  

    不幸的是 、目前没有其他的 LCS-FL-RNG15来源。 我们将在接下来的几周内在 TI.com 上补货。 类似的库存演示将是我们合作伙伴 HPB 开发的演示。  https://www.ti.com/tool/ULC-HPB-DEMO。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复、Hailong。
    我已激活此产品的通知、并希望其尽快提供。 很遗憾、我看到 HPB 演示没有价格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您请求 HPB 演示、您将在 HPB 批准后收到一个可订购的链接。 价格定在149美元。