工具/软件:
我遵循了主题中建议的步骤。 我尝试更新驱动程序、但使用的是最新的 GUI 版本、但电路板在任何 PC 上都无法读取。 我注意到的一点是、当我将电路板插入 PC 时、nFAULT LED 始终亮起。 有任何提示或建议如何解决此问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我遵循了主题中建议的步骤。 我尝试更新驱动程序、但使用的是最新的 GUI 版本、但电路板在任何 PC 上都无法读取。 我注意到的一点是、当我将电路板插入 PC 时、nFAULT LED 始终亮起。 有任何提示或建议如何解决此问题?
你好 Slawomir。
感谢您的提问。
根据您提到的主题、我想确认您:
1:已使用 DRV8889-Q1的 GUI 云版本1.17 、其 串行波特率必须为115200。
2- 已安装 Cloud Agent 应用程序。
3 -使用电缆将 EVM 连接到 PC 时、确保状态 LED 闪烁。
4 -向 VM/VBAT 和 GND 连接施加电压(6V)
5 -尝试使用 EVM 上的复位按钮来清除故障。 查看 nFault LED 是否仍然亮起?
请尝试上述步骤并告知我结果。
此致、
Mojtaba.
尊敬的 Slawomir:
感谢您的更新。
绿色 LED 应在直流电源或 PC 电缆连接中闪烁、并且 nFault 在这两种状态下都应熄灭。
请查看下面的数字。
您以前使用过此 EVM、还是使用过新 EVM?
您的 EVM 版本是什么? 是 E1/E2还是 A 版本?
我想知道 IC 或 FTDI 器件是否已损坏。
VM +电缆

仅限 VM 
仅限电缆

此致、
Mojtaba.