This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1EVM:USB 连接问题

Guru**** 2375710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1497409/drv8889-q1evm-usb-connection-issue

器件型号:DRV8889-Q1EVM

工具/软件:

我遵循了主题中建议的步骤。 我尝试更新驱动程序、但使用的是最新的 GUI 版本、但电路板在任何 PC 上都无法读取。 我注意到的一点是、当我将电路板插入 PC 时、nFAULT LED 始终亮起。 有任何提示或建议如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Slawomir。

    感谢您的提问。

    根据您提到的主题、我想确认您:

    1:已使用 DRV8889-Q1的 GUI 云版本1.17 、其 串行波特率必须为115200。

    2- 已安装 Cloud Agent 应用程序。

    3 -使用电缆将 EVM 连接到 PC 时、确保状态 LED 闪烁。

    4 -向 VM/VBAT 和 GND 连接施加电压(6V)

    5 -尝试使用 EVM 上的复位按钮来清除故障。 查看 nFault LED 是否仍然亮起?

    请尝试上述步骤并告知我结果。  

    此致、  

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mojtaba、

    我尝试了上面的步骤没有效果。 只有在插入电缆后、nFAULT 才会亮起。 当连接到 DC 时、电路板 LED 指示灯闪烁良好、消耗空闲电流。 但是、一旦我插入电缆、电路板就会死亡、PC 都无法检测到这两种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Slawomir:

    感谢您的更新。  

    绿色 LED 应在直流电源或 PC 电缆连接中闪烁、并且 nFault 在这两种状态下都应熄灭。  

    请查看下面的数字。

    您以前使用过此 EVM、还是使用过新 EVM?  

    您的 EVM 版本是什么? 是 E1/E2还是 A 版本?

    我想知道 IC 或 FTDI 器件是否已损坏。  

    VM +电缆

    仅限 VM

    仅限电缆

    此致、  

    Mojtaba.