工具/软件:
您好的团队、
客户有两个 DRV3946-Q1来驱动4个继电器线圈(PC 是400mA、HC 是240mA、 PWM 频率设置为2k)、并且他们仅控制1个通道来驱动线圈、电流纹波波形和 OUT 波形正常、如下所示:



但是、当它们同时打开2个或4个通道时、任何通道的电流纹波都会更大、似乎不同的通道相互干扰、您可以看到异常 PWM 波形:
第一个 DRV3946的 OUT2和第二个 DRV3946的 OUT2已被控制:



所有4个通道都开启:



不确定如何应对? 我怀疑 PCB 布局存在会导致干扰的错误。
下面将附加原理图和布局以供您参考。

BR
琥珀色