This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3946-Q1:电流纹波过大

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3946-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1498754/drv3946-q1-current-ripple-is-too-large

器件型号:DRV3946-Q1

工具/软件:

您好的团队、

客户有两个 DRV3946-Q1来驱动4个继电器线圈(PC 是400mA、HC 是240mA、 PWM 频率设置为2k)、并且他们仅控制1个通道来驱动线圈、电流纹波波形和 OUT 波形正常、如下所示:

但是、当它们同时打开2个或4个通道时、任何通道的电流纹波都会更大、似乎不同的通道相互干扰、您可以看到异常 PWM 波形:

第一个 DRV3946的 OUT2和第二个 DRV3946的 OUT2已被控制:

所有4个通道都开启:

不确定如何应对? 我怀疑 PCB 布局存在会导致干扰的错误。

下面将附加原理图和布局以供您参考。

BR

琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amber、

    他们是否也可以测量您在上述所有情况下的 IPROPI 电压。 我正在回顾所有内容、并将在明天提供反馈。 您能告诉我客户是谁、他们的申请是什么吗?

    此致、

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumanan:

    我的客户是惠州 EVE、客户发现了有关更大 GND 环路面积的 PCB 布局问题、这会影响 PWM 和纹波、他们计划重新设计 PCB 布局、如果有进一步更新、我将回复您。 谢谢

    BR

    琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amber、

    您认为 GND 环路面积更大是什么意思?

    我们在这里讨论的是哪个引脚?

    我将等待您的更新。  

    此致、

    Keerthi