主题中讨论的其他器件:、 LAUNCHXL-F280025C
工具/软件:
您好、
我的系统 设计为处理~80A 电流 、但当电流(IS_A)达到~28A 时、会触发软件过流故障(faultMtrNow.bit.moduleOverCurrent = 1)、未报告故障状态1和 VGS 状态2、我多次检查了系统设置、不 知道是什么原因导致的?
随附我的自定义电路板设置
01.增益设置为20 v/v (drvicVars_M1.ctrlReg06.bit.CSA_GAIN = DRV8323_Gain_20VpV)
02. OCP 控制寄存器-> VDS_LVL = 1001b = 0.75V
03. CSA 控制寄存器->SEN_LVL = 11b = SENSE OCP 1V
04.分流电阻为0.001 1m Ω
05.#define USER_M1_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A (165.0f)
06. objSets->maxPeakCurrent_A = 78.375 (full_SCALE * 0.475)
07. objUser->Current_sf = 0.0402832031
08. objSets->currentInv_sf = 24.8242416
09. objSets->overCurrent_A =设置为45A
基于上述设置、当我的油门为45A (IsSet_A = 45)时、 dacCMPValH 仅为3162、远低于其最高截止点。

谢谢、
Danny