请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV3901-Q1 工具/软件:
您好:
除了部署外、启用所有功能和诊断功能时每个引脚 PVDD、VREG 和 VDRV 的最大电流消耗是多少?
在部署过程中、我了解有不同的配置、这对我来说很清楚、但我想知道没有部署时的最新情况。
谢谢您、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
除了部署外、启用所有功能和诊断功能时每个引脚 PVDD、VREG 和 VDRV 的最大电流消耗是多少?
在部署过程中、我了解有不同的配置、这对我来说很清楚、但我想知道没有部署时的最新情况。
谢谢您、
您好、Vishwas、
感谢后续行动。
在系统中、电池电压(典型值为12V)将连接到 PVDD、VREG 和 VDRV、每个引脚通过二极管进行隔离、如图所示。 电流消耗最终将来自 PVDD。
在没有诊断功能的待机状态下、电流消耗指定如下
在运行诊断期间、PVDD 上的电流曲线将与如下所示的负载电流曲线类似。 平均电流将取决于诊断中所有测试的运行频率和内容。
谢谢、
Ibinu