This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:电流消耗

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1492284/drv3901-q1-current-consumption

器件型号:DRV3901-Q1

工具/软件:

您好:

除了部署外、启用所有功能和诊断功能时每个引脚 PVDD、VREG 和 VDRV 的最大电流消耗是多少?

在部署过程中、我了解有不同的配置、这对我来说很清楚、但我想知道没有部署时的最新情况。

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishwas、

    请允许我在明天之前向您提供此信息。

    此致、

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    是否有任何更新?

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishwas、

    感谢后续行动。

    在系统中、电池电压(典型值为12V)将连接到 PVDD、VREG 和 VDRV、每个引脚通过二极管进行隔离、如图所示。 电流消耗最终将来自 PVDD。

    在没有诊断功能的待机状态下、电流消耗指定如下

    在运行诊断期间、PVDD 上的电流曲线将与如下所示的负载电流曲线类似。 平均电流将取决于诊断中所有测试的运行频率和内容。

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我可以看到 Rload 监测器测量可能会消耗大约40mA。 我能否知道每个时段的时间段是多少、以及当前时间和时间是如何得出/假设的?

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vishwas、

    每个诊断的时间可通过 OFF_DIAG_xxx_TSEL 位进行配置。 请参阅 R_LOAD 测试选项:

    此致、

    Keerthi