This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329-Q1:四级输入精度

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1495897/drv8329-q1-four-level-input-accuracy

器件型号:DRV8329-Q1

工具/软件:

您好:

对于四电平输入引脚、IC 内部的上拉和下拉电阻是多少? 您可以在工作台上再次确认吗?

客户发现引脚34 CSAGAIN 为200K 至 GND、最小值0.82*AVDD=0.82*3.3V=2.706V、Ω、但实际结果为2.22V;Ω

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我刚刚在工作台上检查了 DRV8329EVM、看到的是2.40V。  

    我找不到有关内部 PU 和 PD 值的任何额外信息。

    客户是否发现操作有任何问题?

    谢谢您、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有问题、但结果与数据表规格不匹配、这就是问题所在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joesph

     数据表中是否有拼写错误?

    您能否确认?

    此致

    Dongbao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongbao:

    我深入研究了这个问题、发现了 RPD 和 RPU 的值。 根据这些值、我看到数据表值与实际值之间存在不一致之处。 我将与设计团队讨论这一点、还会在工作台上进行更多测试。  

    到目前为止、我倾向于根据我们看到的内容认为数据表规格是一个拼写错误。 我在我们的设计数据中找到的 RPU 和 RPD 值也可能被错误标记。  

    我仍在测试以进行确认。  

    谢谢您、

    Joseph