This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300:GVDD = 5V、VBOOTD = 0.7V (典型值)

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1496626/drv8300-gvdd-5v-vbootd-0-7v-typ

器件型号:DRV8300

工具/软件:

您好的团队、

与引用的问题类似、客户希望使用5V 作为 GVDD。

但内部自举二极管的压降约为0.7V、但 Vbstuv 最大值为4.8V 使用5V 作为 GVDD 是否正常?

这与原始线程不同、因为过去的问题讨论的是瞬态问题。 这是稳定的情况。

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    有人回答吗?

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiyashi、

    很抱歉耽误你的时间。

    我不会在5V 时使用 GVDD。 如果可能、我会为 GVDD 使用10V 至12V。

    如您所述、使用如此低的 GVDD 电压时、VBSTuv 是一个问题。 根据数据表中的公式部分9.2.2、如果使用5V GVDD、由于 VbootD 上的压降、您将收到 VBSTuv 故障。

    我同意这可能会造成误导、虽然器件在5V GVDD 上"运行"、但它会遇到问题、甚至可能无法在如此低的 GVDD 上驱动 FET。 因此、我建议使用更高的 GVDD 值、这样 GVDDuv 和 VBSTuv 就不会是问题。

    谢谢您、

    Joseph