This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:tpd 与压摆率之间的关系

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1500135/drv8243-q1-the-relationship-between-the-tpd-and-slew-rate

器件型号:DRV8243-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

我对 SlewRate 设置和相应的传播延迟(tpd)有一些疑问。

根据数据表中的说明、 tpd 是输入的下降沿/上升沿与输出开关的起始点之间的时间、tpd 似乎与压摆率无关。

但是、就如下规范而言:tpd_LSoff 可与 SR_LSOFF 更改、tpd_LSon、tpd_HSoff、tpd_HSon 也可更改。   

因此、我想了解 tpd 与压摆率之间的关系、因为计算系统的规格对我很有帮助。  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的提问。 SR 设置会更改 FET 上升/下降的驱动能力。 为了实现更快的压摆率(例如47V/us)、需要更高的驱动能力。 然后、TPD 会受到轻微影响-随着驾驶能力设置的提高、时间越来越短。

    此致

    Shinya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、  新也

    感谢您的快速反应,所以规格是测试结果的工作台,如果我使用实际电机,数据将被更改. 我是对的吗?

    但规则是 tpd 与压摆率成正比、短路 tpd 的压摆率越快、