请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8243-Q1 工具/软件:
尊敬的专家:
我对 SlewRate 设置和相应的传播延迟(tpd)有一些疑问。
根据数据表中的说明、 tpd 是输入的下降沿/上升沿与输出开关的起始点之间的时间、tpd 似乎与压摆率无关。
但是、就如下规范而言:tpd_LSoff 可与 SR_LSOFF 更改、tpd_LSon、tpd_HSoff、tpd_HSon 也可更改。
因此、我想了解 tpd 与压摆率之间的关系、因为计算系统的规格对我很有帮助。