This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8145H-Q1EVM:CAN't 进入待机或活动状态

Guru**** 2590810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1502511/drv8145h-q1evm-can-t-enter-standby-or-active-state

器件型号:DRV8145H-Q1EVM

工具/软件:

根据手册中的电路正时要求:

  1. 向 VM 和 VCP 施加12V 电源以触发 POR (上电复位)。

  2. NFAULT 被拉至低电平超过3.5ms 后:

  3. 睡眠时30 μs 的低电平脉冲会将系统复位。

问题:

为什么不发布 NFAULT?

情况2:

如果上述步骤3中 SLEEP 的低电平脉冲更改为70 μs 进行复位、则 NFAULT 将被拉至高电平超过100 μs、然后再次拉至低电平。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    对于情况1:由于 nFAULT 引脚在 nSLEEP 脉冲之后未恢复、因此这可能是 VCP 或 VM 欠压故障。 这不是基于您的第一次捕获、因此您可以监控 VCP 以检查引脚上的电压是否比 VM 大约大5V?

    我还建议在此测试期间将 DRVOFF 保持为高电平、以防输出导致故障出现。

    对于情况2:在 nSLEEP 引脚被拉至低电平70us 时、这可能会使器件进入睡眠模式、然后器件执行唤醒例程、这就是 nFAULT 引脚再次变为高电平然后变为低电平的原因。

    此致、

    Joshua