工具/软件:
大家好:
我想使用 STM 微控制器控制我的 DVR8262EVM、但没有输出。
STM 的输出为3.3V。我已按如下方式设置引脚:
nSleep:1.
IN1:PWM 信号
IN2:1.
Vref:1 (3.3V)
模式2:0
模式1:1.
但是、输出始终为0。
有人能在这里帮助我吗?
以及它工作的 GUI。
提前感谢大家。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
大家好:
我想使用 STM 微控制器控制我的 DVR8262EVM、但没有输出。
STM 的输出为3.3V。我已按如下方式设置引脚:
nSleep:1.
IN1:PWM 信号
IN2:1.
Vref:1 (3.3V)
模式2:0
模式1:1.
但是、输出始终为0。
有人能在这里帮助我吗?
以及它工作的 GUI。
提前感谢大家。

尊敬的 Sabastian:
您是否请按如下方式配置电路板:
确保拆下跳线并向 DRV 侧施加电压。
nSleep:1.
IN1:1、 IN2: 0正向
IN1:0、IN2:1反转
模式1:1.
模式2:1.
衰减:1.
Vref1,2:要提供 Vref 电压、您可以使用 MCU、也可以单独应用于 VREF1引脚。 若要使用 MCU、您需要连接 USB 并使用 GUI 设置电压。
或
断开 J6跳线以断开 VREF 与 MCU 的连接并将 DVDD 应用于 VREF1。 要单独调整 Vref2、请将 J6的顶部引脚连接到 DVDD。
请确保 DVDD 引脚具有电压。
请让我了解最新信息。
此致
Mojtaba.
你好 Mojtaba,
非常感谢您的帮助、但这不起作用。
我现在有以下配置:
nsleep:3 V
IN1:PWM 信号
IN2:0V
衰减:3、3 V
Vref1:连接到微控制器时为3、3V、尝试短接和不短接 J6跳线。
我还尝试移除 J6跳线短接、并将 Vref1连接到 DVDD。
模式1:3、3 V
模式2:3、3 V
在该配置中、只有 D4 LED 亮起。
我仅在引脚上移除了 J4和 J8上的跳线、以连接到微板并连接到引脚的右侧。
DVDD 引脚显示为4.7V
但驱动器中没有电流流过。
是否必须在 drv 端额外施加电压?
谢谢、此致、
Sebastian
尊敬的 Sebastian:
感谢您的更新。
请查看以下展示该 EVM 的图片。 测试硬件接口
1 - 断开 J4和 J8跳线。
2 -将 mode0 (J4上的 Yellow 导线) 和 MODE1 (J4上的绿线)连接到 3.3V。
3-将 IN1 (J8上的蓝线)连接到 3.3V、将 IN2 (J8上的白色线)连接到 GND。
4 -将 nSleep 连接至3.3以启用器件(J8上的黑色导线)。
5 -检查 OUT1和 OUT2上的输出电压。
从而设置提供 VREF 所需的电流。 首先断开 J6跳线、然后在 J5的顶部引脚上施加电压。(Orane 导线)
7 -将 VM 连接到电源。
8 -如果您在板上使用3.3、则将 USB 连接到 PC。
9 -输出电压为 VM 伏和 GND、具体取决于 IN1和 IN2。
10 -要更改 BDC 电压并相应地更改速度、您需要将 PWM 施加到 IN1和 IN2。


蓝色:OUT1、黄色、nFault。 IN1 = 1、IN2:0

如果您有任何问题、敬请告知。
此致、
Mojtaba.
你好 Mojtaba,
我通过 Arduino 提供输入信号。 与 STM32一起提供。 但我也尝试了 STM。
我现在将 DRV8262EVM 的 Vin 接地端连接到 Arduino 和电源接地端。 我想这就是你的想法。
输出电压为0.004V
引脚上的电压如下:
nSleep:3296V
IN1:3297 V
IN2:0V、4V
模式2:3288 V
模式1:3297 V
J5的上部引脚:3297V
此致、
Sebastian
尊敬的 Sebastian:
您是否请检查跳线是否正确短路、如中所述
DRV84x2_DRV82x2_DRV89x2-EVM-GUI 用户指南(修订版 B)
此致、
Mojtaba.
尊敬的 Sebastian:
感谢您的更新。
您能否查看测试点是否提供3V3和 DVDD 电压。 您需要逐个进行调试、看看问题是什么原因造成的。 这可能是 LDO 造成的。 您可以使用此 EVM 的设计文件(位于 DRV8262EVM 评估板|德州仪器 TI.com 中 )来调试电路板。
可以更换器件、但您首先需要对其进行调试并找到问题。
此致、
Mojtaba.