This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:SPI_ERROR

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1504181/drv8889-q1-spi_error

器件型号:DRV8889-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

SPI_ERROR 寄存器是否指示任何其他故障? D/S 有2个误差作为示例。

此致、
Yuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Yuto - San、  

    感谢您的提问。 SPI-ERROR 位将指示是否 满足以下任何条件。  

    1 - 当 nSCS 引脚变为低电平和高电平时、SCLK 引脚必须为低电平。

    2 -  nSCS 引脚在两帧之间的高电平时间至少应为500ns。

      必须发生完整的16个 SCLK 周期。

    4 -  如果发送到 SDI 引脚的数据字少于16位或多于16位、则会发生帧错误并且数据字会被忽略。

    5-  应遵循时序规格。  

    如果您在 SPI 方面遇到任何挑战、想重点关注问题并找到解决方案、敬请告知。  

    此致、  

    Mojtaba.