This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343S-Q1EVM:电流测量不匹配。 相对于 SOx 引脚上的电压。

Guru**** 2592100 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010936

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1496964/drv8343s-q1evm-mismatch-in-current-measurement-wrt-to-voltage-at-sox-pin

器件型号:DRV8343S-Q1EVM

工具/软件:

大家好、TI 专家。

我正在从事电机控制项目" TIDA-010936_ganhfmd"  将 TI 快速电流环路(FCL)与 BLDC 电机结合使用。 多个器件  LUANCH-XL-F28P65x&DRV8343S EVB  我面临使用分流电阻器和 ADC 测量电流的问题。 我想我没有获得预期的相对于电流的相应电压。

注意:ADC 值正常工作。 在0安培时、显示2048个 ADC 原始值和偏移量为0.5、因此 ADC PPB 为0 (0.5*2048)。 其他读数也与 SOx 引脚上的电压相匹配。 此外、DRVB8343S 通过 SPI 正确配置。

分流电阻器映射到驱动器板的原理图 Rsh 为0.005 Ω  我将增益设置为10。 我使用的是稳压电源。 测得的电压与实际电流不对应。 下面是具有不同增益的 SOB 和 SOC 引脚的一些图像。 另请确认 base_shunt_current (增益10时的最大可读电流)是否为66A (3.3/(10*0.005))。

任何见解都将非常感谢。

谢谢、此致

Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raghu:

    我将查看适用于 DRV8343的固件、以了解我们如何进行计算并提供更新。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yara:

    此外、我在示波器上绘制了 SOA、SOB 和 SOC 响应(DRV 板接头(H3)上连接的探头)。 SOB&SOC 看起来 像正弦波、对我来说很好、但 SOA 是不连续的。 图像随附。


    黄色和紫色为 SOB 和 SOC、绿色为 SOA。

    我无法理解,这是什么问题。 您能帮助我了解这种情况吗?

    此致、

    Raghu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raghu:  

    我不确定这里会发生什么、我需要进一步研究。 您是否尝试过使用 GUI 来查看您的结果是否与 GUI 匹配?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yara:

    GUI 也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raghu:

    在 A 相下降的这些期间、CSA 的输入是什么样子的? 您使用的 EVM 正确吗? 不是您自己的设计? 是否执行了任何操作来修改 EVM?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 EVM 板、并已断开板载 MCU 和连接的 Launch-XL-F28P65x LaunchPad。  

    为了与 GUI 进行检查、我使用了另一个 EVM 板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raghu:

    您能否展示在 A 相下降期间 CSA 输入是什么样子? 如何连接 launch-XL-F28P65x LaunchPad? 使用 GUI 时、使用的板载 MCU 正确无误? 使用 GUI 时是否有波形?

    此致、

    Yara