This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:OC 问题

Guru**** 2590670 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1502939/drv8353-oc-issue

器件型号:DRV8353

工具/软件:

营销经理

客户发现、通过 V-W 相和 U-V 相位之间的短路进行预短路时、器件出现故障。  

到目前为止、在客户电路板上进行相间短路后发生了4个器件故障(无 SOA/SOB/SOC 输出)。

-通过 A-B-A 交换,系统正常运行与新设备。

-在 SOx 和 GND 之间进行阻抗测量。 无论是 NG 还是 Good 部件、其电阻约为270k Ω。

寄存器设置:  

OCP_MODE:01b (自动重试)

tOCP_DEG:10b

OCP_ACT:01b

VSEN_OCP:01b

执行短路测试后、会触发以下寄存器并指示 FAULT 信号。   

CH1:VGS_W、CH2:VDS_W、CH3:VM、CH4:IV 至 Iw 短路电流

在此波形之后、SOA/B/C 没有输出。  

原理图:

MOSFET p/n:MDLT080N017RM

e2e.ti.com/.../4861.Circuit.pdf

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、您能为解决这个问题提供帮助吗?因为这个问题现在是客户现场的紧急问题!  同时、客户将发送2个故障单元用于去耦电容器和远端。 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    请与客户核实以确认:

    1、良好设备的明显行为是什么? nFault 出现、但 SOx 未损坏? 请确认

    2、客户是否检查过其它针脚是否有潜在损坏? 因为您提到 SOx 引脚在 NG 器件上仍然具有270k Ω?

    3、感谢您提供 FAR 的设备。 如果存在内部损坏、这可能是解决问题所必需的。

    谢谢您、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 良好设备的明显行为是什么? nFault 出现、但 SOx 未损坏? 请确认!

    [4/22]为了实现良好的器件、在进行短路测试时、nFault 激活、故障寄存器更改状态。 上电复位后、器件正常工作。

     

    1. 正常情况下、RD 是否检测到故障、但 SOx 输出直到正常运行? [4/22]在短路测试后正常器件出现故障时、器件处于关断状态。 POR 后、器件仍在运行。

     

    1. Rd 在 GOOD 和 NG 器件上看到相同的故障、但对于 NG 器件、没有 SOx 输出是正确的? [4/22]是的! SOx 上没有输出电压。 似乎为0V。 当 RD 发现故障时、该部件在什么情况下损坏? 即使在清除故障后、器件也不会输出 SOx? [4/22]在 POR 之后、NG 部分仍然没有 SOx 输出。

     4、客户是否检查过其它针脚是否有潜在损坏? 因为您提到 SOx 引脚在 NG 器件上仍然具有270k Ω?

    [4/22]除了 DRV8353的 NG 器件外、没有任何其他损坏、也没有观察到器件周围出现损坏/热点。 A-B-A 交换后、系统可以使用新器件运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    以下是我发现客户可以尝试的一些事情。

    1. 客户是否尝试使用不同的 Rsense 值? 例如、他们尝试了 将0.1m Ω 电阻用于检测电阻。 目前、原理图显示了用于电流检测的0.2m 电阻器。 (0.0002 Ω* 550A)= 0.11V、可接近 Vcom 的最大值、共模输入范围。

    2.尝试通过 SPI 降低 VDS_LVL 阈值。 为 VDS_LVL 尝试不同的较低寄存器值。 我认为、如果您能够以这种方式尽早发现故障、则可以使用该下限阈值来防止损坏。