主题中讨论的其他器件: MCT8329A
工具/软件:
您好、
客户使用 MCF8329A 以300W 的功率和48V 电压驱动器来控制无刷电机。 有以下问题需要咨询。 请帮助分析或提供良好的建议。
问题1:哪种启动方法更好? 当前使用 IPD。
问题2:在启动后的加速阶段始终报告故障。
问题3:如何在负载启动时进行调试?
问题4:驱动无刷电机时、是否最好使用梯形控制芯片 MCT8329或 MCF8329? 哪一项更合适?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
客户使用 MCF8329A 以300W 的功率和48V 电压驱动器来控制无刷电机。 有以下问题需要咨询。 请帮助分析或提供良好的建议。
问题1:哪种启动方法更好? 当前使用 IPD。
问题2:在启动后的加速阶段始终报告故障。
问题3:如何在负载启动时进行调试?
问题4:驱动无刷电机时、是否最好使用梯形控制芯片 MCT8329或 MCF8329? 哪一项更合适?
谢谢!
您好、张:
请查找我的回答:
--------------------------------
Unknown 说:问题1:哪种启动方法更好? 当前使用 IPD。
请在下面找到选择启动方法的参考、您可以根据您的应用选择合适的方法:

------------------------------------
Unknown 说:问题2:在启动后的加速阶段始终报告故障
您能否 列出所观察到的故障?
------------------------------------
Unknown 说:问题3:如何在负载启动时进行调试?
您能否提供有关负载的更多详细信息? 是否在启动过程中看到故障?
----------------------------------------
问题4:驱动无刷电机时、最好使用梯形控制芯片 MCT8329还是 MCF8329? 哪个更合适?
两种器件均可用于驱动无刷电机。 MCT8329A 在电机中集成了梯形控制、MCF8329A 具有 FOC 控制。
MCT8329A 可用于具有高速要求的应用、而 MCF8329A 非常适合静音和高效运行、但与 MCT8329A 相比、它可以驱动的最大速度受到限制
----------------------------------------
此致、
Sachin S.