This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:MCF8329A 相关问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A, MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1501068/mcf8329a-mcf8329a-related-issues

器件型号:MCF8329A
主题中讨论的其他器件: MCT8329A

工具/软件:

您好、

客户使用 MCF8329A 以300W 的功率和48V 电压驱动器来控制无刷电机。 有以下问题需要咨询。 请帮助分析或提供良好的建议。

问题1:哪种启动方法更好? 当前使用 IPD。

问题2:在启动后的加速阶段始终报告故障。

问题3:如何在负载启动时进行调试?

问题4:驱动无刷电机时、是否最好使用梯形控制芯片 MCT8329或 MCF8329? 哪一项更合适?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您联系我们。 我们将在明天之前回答您的问题。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    请查找我的回答:

    --------------------------------

    Unknown 说:
    问题1:哪种启动方法更好? 当前使用 IPD。

    请在下面找到选择启动方法的参考、您可以根据您的应用选择合适的方法:

    ------------------------------------

    Unknown 说:
    问题2:在启动后的加速阶段始终报告故障

    您能否 列出所观察到的故障?  

    ------------------------------------

    Unknown 说:
    问题3:如何在负载启动时进行调试?

    您能否提供有关负载的更多详细信息? 是否在启动过程中看到故障?

    ----------------------------------------

    问题4:驱动无刷电机时、最好使用梯形控制芯片 MCT8329还是 MCF8329? 哪个更合适?

    两种器件均可用于驱动无刷电机。 MCT8329A 在电机中集成了梯形控制、MCF8329A 具有 FOC 控制。

    MCT8329A 可用于具有高速要求的应用、而 MCF8329A 非常适合静音和高效运行、但与 MCT8329A 相比、它可以驱动的最大速度受到限制

    ----------------------------------------

    此致、

    Sachin S.