请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8163-Q1 工具/软件:
对于专为具有 SPI 通信的48V 系统设计的 DRV8163-Q1器件、如何计算 R (IPROPI)?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
对于专为具有 SPI 通信的48V 系统设计的 DRV8163-Q1器件、如何计算 R (IPROPI)?

尊敬的 Anjana:
在 IPROPI 上使用27k Ω 电阻应该不会出现问题、唯一的问题可能是 IPROPI 精度降低。 建议在 DVR8163S-Q1EVM 上测试此测试、以确保采用此大容量电阻的 DRV8163-Q1的性能能够满足您的要求 :https://www.ti.com/tool/DRV8163S-Q1EVM。
此致、
Joshua