This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8163-Q1:R (IPROPI)计算

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8163-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1503031/drv8163-q1-r-ipropi-calculation

器件型号:DRV8163-Q1

工具/软件:

对于专为具有 SPI 通信的48V 系统设计的 DRV8163-Q1器件、如何计算 R (IPROPI)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjana:

    可以使用以下计算方法来计算 R (IPROPI)的适当值:

    ITRIP 是电流调节点、V (ITRIP)是 CONFIG2寄存器(0xB)位0-2中用户选择的设置、A (IPROPI)~212uA/A

    如果需要更多的帮助、请告诉我。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于我们的应用、负载电流仅为0.3A (ITRIP)、将 VITRIP 为1.65、A (IPROPI)为202uA/A、R (IPROPI)约为27k Ω。 该电阻值对于半桥正常工作是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjana:

    在 IPROPI 上使用27k Ω 电阻应该不会出现问题、唯一的问题可能是 IPROPI 精度降低。 建议在 DVR8163S-Q1EVM 上测试此测试、以确保采用此大容量电阻的 DRV8163-Q1的性能能够满足您的要求 :https://www.ti.com/tool/DRV8163S-Q1EVM

    此致、

    Joshua