This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300:应用程序问题。

Guru**** 2590020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1502112/drv8300-application-issues

器件型号:DRV8300

工具/软件:

尊敬的团队:

通过使用 DRV8300NRGER/QFN-24、客户质量分析发现该芯片在内部集成了二极管。

根据规范、DRV8300NRGER 不在内部集成二极管。 这是什么原因?

移除电路板上的外部二极管后、它不受影响。 正常情况下、二极管在移除后会受到影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Reed、

    我们已经通过电子邮件与 FAE 讨论了这个问题。 我请求了几个波形来确认功能、现在等待了解这些波形。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    我们将 FD6288Q 替换为 DRV8300N、
    卸下二极管时、FD6288Q 电路板将无法工作。
    但 DRV8300N 电路板仍将正常工作。

    测试点如下图所示:

    以下三个图像显示了电路板上二极管的测试波形:

    以下三个图显示了从电路板上移除的 D16二极管的测试波形、但仍能正常工作。 此时、它不应正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Reed、

    感谢您的测量。 我们已向客户申请返厂维修、以供进一步分析。

    客户是否具有三通道或四通道示波器?

    客户是否能够 在同一相位以一个波形为两个或三个开关发送 BSTx-SHx、GHx-GND、SHX-GND 的波形? 一个带二极管、另一个没有二极管? 这将使比较变得更容易一些。 尽管 栅极似乎能够从最后2n 波形完全导通。

    此致、

    Akshay