This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8899-Q1:智能调优纹波控制衰减模式 Ivalley 设置

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1, DRV8899-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1497909/drv8899-q1-smart-tune-ripple-control-decay-mode-ivalley-setting

器件型号:DRV8899-Q1
Thread 中讨论的其他部分:DRV8889-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

您能告诉我如何按顺序在 智能调优纹波控制衰减模式下设置 Ivalley 吗?

特别是、客户希望了解 Itrip 和 Ivalley 之间的关系。

如果需要、请提供一些材料。

此致、

Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okamoto-San、

    [报价 userid="605632" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1497909/drv8899-q1-smart-tune-ripple-control-decay-mode-ivalley-setting

    您能告诉我如何按顺序在 智能调优纹波控制衰减模式下设置 Ivalley 吗?

    特别是、客户希望了解 Itrip 和 Ivalley 之间的关系。

    [/报价]

    在该器件中、Ivalley 是一个固定参数。  对于 DRV8889-Q1和 DRV8899-Q1驱动器、它是19mA + 2%的 ITRIP。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    感谢您的支持。

    您能告诉我它是哪个页面吗?

    我们的客户想要了解。

    此致、

    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okamoto-San、

    数据表中并未提到它。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    根据数据表、Ivalley 似乎低于 Itrip。

    Ivalley 不是 Itrip (2%)-19mA 吗?

    "它是 19mA + 2%ITRIP"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okamoto-San、

    Ivalley = ITRIP -(19mA + ITRIP 的2%)。 很抱歉在之前的回答中不清楚。 谢谢你。

    此致、Murugavel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    我们的客户测量了 Itrip 和 Ivalley、但电流值不是以下公式所示的数学值:

    [引述 userid="4637" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1497909/drv8899-q1-smart-tune-ripple-control-decay-mode-ivalley-setting/5766204 #5766204"]Ivalley = ITRIP -(19mA + ITRIP 的2%)

    【测量值】Ω

    Itrip 设置:50mA μ s

    Ivalley41mA

    为什么不匹配?

    此致、

    Yusuke  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okamoto-San、

    50 mA 的 Itrip 设置位于该器件的 Itrip 设置的极端低端、最大 IFS 设置为1A。DRV8899-Q1是1A 器件、无法在量程的底端提供所需的精度、因为失调电流将占主导地位、并且器件间的差异将很明显。 什么是要求 IFS = 50 mA 的最终应用? 我们是否有具有 L 和 R 值的步进器数据表? 客户采用的测量方法是什么? 是否进行了波形捕获? 谢谢你。

    请参阅下面在100%最大值时捕获的波形为、IFS = 1A、展示了38 mA 处非常接近预期值 (19mA + 2% ITRIP)的纹波幅度。

    请参阅下面在最大 IFS 50%、IFS = 500 mA 时捕获的波形、其中显示了~ 20 mA 处的纹波振幅、该振幅非常接近预期值。

    请参阅下面在最大 IFS 的25%、IFS = 250 mA 时捕获的波形、其中显示了~ 19 mA 处的纹波振幅、 该振幅非常接近预期值。

    我使用我的样本设置了 IFS = 50 mA -请参阅下面的捕获结果。 纹波为~μ V 18 mA。

    此致、Murugavel