This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:离线开路负载

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8718S-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1504361/drv8718-q1-offline-open-load

器件型号:DRV8718-Q1
Thread 中讨论的其他器件:DRV8718S-Q1EVM

工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在测试 DRV8718S-Q1EVM、遇到了以下问题、您能帮您分享一些意见吗? 谢谢。

1. (无故障)客户在 HB1和 HB2连接电机、发现 VDS_H1、VDS_L1、VDS_H2 、VDS_L2  的状态不正确、与文档中定义的状态不同、如下所示。

2.(开路负载) HB5和 HB6未连接电机、输出为开路、VDS_H1、VDS_L1、VDS_H2 、VDS_L2的状态 也不正确、与文档中给出的定义不同  

我是否可以知道如何实现符合真值表文档的输出?

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivy:

    客户是谁、应用程序是什么?

    我假设他们使用的是 EVM。 他们可以在 SHx 上出现电压后进行检查吗?

    他们是否还可以检查寄存器映射页面以查看其是否与 GUI 页面相匹配?

    寄存器映射是否定期更新?

    此致、

    Keerthi