This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3245Q-Q1:已请求 FMD

Guru**** 2594980 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305, DRV3245Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1503830/drv3245q-q1-fmd-requested

器件型号:DRV3245Q-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8305

工具/软件:

大家好!

我们正在寻找 DRV8305的替代产品。 DRV3245在合适性和所需的 ASIL-A 方面似乎是一款

为了正确起见、我需要 DRV3245Q-Q1的 FMD、我在提供的安全文档中找不到该 FMD。

 DRV3245Q-Q1是否提供 FMD?

DRV8305呢-是否提供适用于该芯片的 FMD? (为了询问)

此致

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc、

    感谢您联系我们! DRV3245的安全文档可根据保密协议获取、并可通过"申请更多信息"部分下的器件产品页面申请。  

     

    DRV8305未提供适用于该芯片的 FMD。

    器件所需的最低工作电压是多少?

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lodi:

    我已经有 DRV3245的安全文档。 很遗憾、FMD 不是它的一部分、我可以说。 我希望、我没有错过任何节目。 为了以防万一、请您向我指出正确的方向。

    由于我们的产品已量产、我可以想象 DRV3245可以作为 DRV8305的直接替代器件。 此外、现在已建立 ASIL-A、但以前并非如此。 因此,一个 FMD 将是相当有帮助的。

    此外:

     MTBF 和时基故障率估算器 (对于两个 IC)在考虑时基故障的情况下是非常乐观的。 我不确定这是否可用。 您能给我一个关于这个主题的反馈:这个托尔可以信任吗?

    感谢您的帮助

    此致

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc、

    您是否了解了 DRV3245 FMEDA? 这提供了块区域和故障模式以及用于检测故障的安全机制的详细细分。 FMEDA 确实包含的信息比您可能需要的信息更多、因为它针对 ASIL-D、但希望足以满足您的要求。  

    客户使用的是 DRV8305的哪个型号?

    对于 MTBF 和时基故障率估算器、客户是否使用降额工具考虑了工作温度?

    此致、

    Anthony Lodi