This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:SHx 上有额外的 MOSFET

Guru**** 2443700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1503321/drv8718-q1-additional-mosfet-on-the-shx

器件型号:DRV8718-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

根据 OEM 的要求、我们必须在 SHx 上添加一个 MOSFET。 栅极由与20k 电阻器相连的 DRV8718电荷泵(DRV8718_VCP)控制。 抱歉、原理图不清楚。  

我们想了解、添加该 MOSFET 和20k 电阻是否会影响离线诊断? 我们对阈值配置有任何建议吗?  

VDS - LVL 设置为0.2V、完成此修改后、我们变为0.4V 以避免出现错误的警报。

一些关于添加此 MOSFET 的其他背景知识。 该通道正在驱动车门上的锁。 OEM 在车门把手锁装置上添加了备用电池、以避免主电池挤压导致车门锁无法释放。 添加备用电池单元后、我们需要添加此 MOSFET 作为开关、以避免两个电源轨混乱。

谢谢你

此致、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    让我在星期一之前回顾和反馈、因为明天是国家假日。

    此致、

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    FET 的栅极与源极之间是否有一个100k Ω 电阻器?

    原理图中是否有其他地方使用 VCP (反向电池保护等)

    让我与系统团队一起讨论一次、看看他们以前是否见过类似的事情。

    此致、

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    是的。 则是100k。

    VCP 还驱动电源轨上的反向保护 FET。

    此致、

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我懂了。 我还没有机会与其他团队成员交谈。 请给我直到星期四。

    此致、

    Keerthi