请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8144-Q1 工具/软件:
您好、
在 DRV8145中、当输入频率为12.8kHz、占空比低于30%时、实际测量的输出占空比仅为8%、如以下波形所示。

μs 怀疑压摆率会影响该结果、因此我们将其调整为20V/μ s、这似乎改善了问题。
但我们注意到、输出波形现在呈现出压降现象。 是否有任何其他方法可以进一步改善这一点? 谢谢。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
在 DRV8145中、当输入频率为12.8kHz、占空比低于30%时、实际测量的输出占空比仅为8%、如以下波形所示。

μs 怀疑压摆率会影响该结果、因此我们将其调整为20V/μ s、这似乎改善了问题。
但我们注意到、输出波形现在呈现出压降现象。 是否有任何其他方法可以进一步改善这一点? 谢谢。