This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8311:原理图审阅

Guru**** 2443700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1505089/drv8311-schematic-review

器件型号:DRV8311

工具/软件:

您可以帮助查看原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我注意到这个原理图上的唯一一点是 AVDD。 这里有15V 网络名称。 AVDD 还应将电容器连接到 AGND 引脚。 如下表所示。

    谢谢您、

    Joseph