This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8955:DRV8955 '故障'通电时指示。

Guru**** 2444930 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8955, DRV8952, DRV8962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1506280/drv8955-drv8955-fault-indicated-when-powered-on

部件号:DRV8955
主题中讨论的其他器件: DRV8952DRV8962

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我制作了 DRV8955/DRV8923测试板、并尝试了几种方法来运行电机。

之前还提供了用于 E2E 审核的原理图。

e2e.ti.com/.../drv8935-request-for-schematic-review

遗憾的是、DRV8955在通电时指示出现"故障"。 尽管输出未短路、但两个 VREF 引脚对地的阻抗仅约为300欧姆。

如果电路中有任何问题、您能帮助再次检查吗?


您能为我提供有效的参考原理图吗?

另一个问题:DRV89x5是否可用于驱动线圈 DCR 仅为0.3 Ω 的单极电机?
如果需要、我可以私下提供数据表。

如果无法驱动符合此规格的电机、我认为有理由认为之前的测试结果无效。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    [报价 userid="549495" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1506280/drv8955-drv8955-fault-indicated-when-powered-on

    遗憾的是、DRV8955在通电时指示出现"故障"。 尽管输出未短路、但两个 VREF 引脚对地的阻抗仅约为300欧姆。

    如果电路中有任何问题、您能帮助再次检查吗?

    [/报价]

    故障指示表明器件可能发生了热关断。 使用电流斩波时 、只要步进线圈中有足够的电感、DCR 0.3 Ω 就不应该是问题。 我们没有0.3 Ω  DCR 单极性来尝试使用 EVM、但有一个0.4 Ω DCR、3.5mH 双极步进电机。 我在输出和 VM (高侧负载)之间连接了一个线圈、原理图类似。 请参阅下面的波形捕获。 VM = 24V、MODE = GND、TOFF = 330 kΩ 至 GND 可复制原理图中的设置。 请记住、单极公共电压连接到 VM +24V 时、IN1至 IN4必须为高电平才能关闭输出、而输出导通必须为低电平。 这意味着 MCU 的默认输入必须在 IN1到 IN4上为1。

    VREF1、2 = 1.9V、INx = 0、蓝色是线圈电流、黄色是 OUTx 电压、显示 TON 和 tOFF:

    VREF1、2 = 3.3V 、INx = 0、蓝色为线圈电流、黄色为 OUTx 电压、显示 TON 和 tOFF:

    这些捕获结果证明、 输出端的0.4 Ω DCR 步进线圈正在进行电流调节。

    另请注意、仅支持慢速衰减、并且在每个 tON 和 tOFF 电流调节周期中、tOFF 开始之前有很短的 tON 消隐时间。 这意味着、即使 VREF1、2 = 0V、直到 该器件的最小 TON 时间(可能为几 μs μ s)、也始终有最小 TON 和最小输出电流。  

    线圈最大电流所需的电流设置是多少? 根据此、您使用的是 DCR 极低的步进电机、因此 VM 可能必须从24V 降低到12V。 步进电机所需的目标电流是多少、线圈电感是多少? 根据这些信息、我们可以判断 DRV8955是否适合驱动此电机。 您还可以按照第 8.2.2.2节"功率耗散和热计算公式"来查看在不进行热关断的情况下是否可以支持您的应用中所需的 OUT 电流。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel

    感谢您的明确解释。 该电机的额定电流为每相3A、线圈电感为0.94mH。

    如果您需要任何其他信息或完整的数据表、我很乐意私下提供。

    此致、Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    DRV8955不能每相支持3A 电流。 除了0.94mH 之外、电感非常 低、使用0.3 Ω DCR 时、您需要非常低的 Rdson 输出 FET、远低于300 mΩ。 您是以全步进模式还是半步进模式驱动步进? 您是否考虑微步进(这需要 MCU 来支持可变 VREF 电压输入和同步 INx 控制)?  

    请查看 DRV8952、DRV8962数据表。 此器件具有4个半桥、每个半桥 能够驱动高达5A 的满量程电流。 但是、我们仍需要考虑总功率耗散-请参阅 产品数据表的"应用和实现"部分中的功率耗散计算。 DRV8962还采用 DDV 封装、该封装需要外部散热器、并且每半桥可支持高达10A 的电流。 可使用 EVM 进行评估。 谢谢你。

    此致、Murugavel