This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8955:DRV8955应用程序问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8935, DRV8955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1506003/drv8955-drv8955-application-issue

部件号:DRV8955
主题中讨论的其他器件:DRV8935

工具/软件:

请帮助并检查以下问题:

1.型号:DRV8935/DRV8955

2.当 IN1处于逻辑"1"状态时、OUT1的状态是什么? 高电平还是低电平?

我认为有一个问题需要您的帮助来确认...、我描述如下:

3. DRV8955连接到单极电机、电机线圈的另一端连接到 VM。

4. IN1~4处于低电平状态、nSLEEP 设置为逻辑"1"、MODE 连接至 GND

5.接通电源、DRV8955将发热、无法工作。

我们的 modor 应用程序:

6. 单极电机线圈的一端连接到 VM。

7. IN1~4为有效"1"、空闲"0"。

我是否应该将项目6的连接从 VM 更改为 GND、以避免 DRV8955过热且可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    以下控制表可用于显示给定某些输入下的预期输出。  

    如果 IN1 = 1、则带高侧的 OUT1将开启。 如果开启高侧、负载应从 OUT 连接到 GND。 如果负载连接到 VM、则应打开低侧 FET。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到、在数据表的应用电路中、电机负载(标记为红色)有一个与线圈串联的电阻器符号。 这是否意味着电机线圈的 DCR 阻抗必须低于最大驱动电流规格?

    例如、如果线圈 DCR=12 Ω、则可以在 VM=24V 下运行、但如果将电机替换为线圈 DCR=0.35 Ω、则会超出规格、并且无法在相同的 VM 条件下驱动。 这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     串联的电阻器和电感器代表了有刷直流电机的简化电气模型。 是的、必须选择具有适当电阻值的电机、以便浪涌电流不会超过电机驱动器的能力。 L 和 R 之间的关系在确定浪涌和失速条件下电流的累积速率方面发挥着关键作用。 L 值和 R 值有助于确定  电机的时间常数 τ= L/R。

    较高的电感(L) →较大的 τ→较慢的电流上升:电感对变化的抵抗力更强、导致电流累积速度变慢。

    高电阻(R)→更小的  τ→更快的电流上升:电路以更快的速度达到其稳态电流。

    此致、

    David