主题中讨论的其他器件:DRV8935、
工具/软件:
请帮助并检查以下问题:
1.型号:DRV8935/DRV8955
2.当 IN1处于逻辑"1"状态时、OUT1的状态是什么? 高电平还是低电平?
我认为有一个问题需要您的帮助来确认...、我描述如下:
3. DRV8955连接到单极电机、电机线圈的另一端连接到 VM。
4. IN1~4处于低电平状态、nSLEEP 设置为逻辑"1"、MODE 连接至 GND
5.接通电源、DRV8955将发热、无法工作。
我们的 modor 应用程序:
6. 单极电机线圈的一端连接到 VM。
7. IN1~4为有效"1"、空闲"0"。
我是否应该将项目6的连接从 VM 更改为 GND、以避免 DRV8955过热且可行?