Thread 中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280049C、DRV8300、 AFE031
工具/软件:
先生、
这是"适用于大功率 BLDC 电机、基于霍尔传感器的驱动器卡开发"主题的续篇
请让我们回忆一下:
我正在从事大功率 BLDC 电机开发工作、并且已经购买 DRV8300DPW-Q1EVM 一起开发板 LAUNCHXL-F280049C 成本。
软件完成此过程 DRV8300-EVM-GUI 1.0.3 、我已经成功地启动了带传感器的 BLDC 电机(使用我现有的设置)。 电机以100%占空比运行、并在空载时实现超过2000rpm 的转速、但当我向电机轴施加机械负载时、rpm 会降至1500rpm、这是我的应用中不允许的。 电源为容量为180AH 的12V 铅酸电池。 电源线直径为4平方毫米。
在 GUI 软件中、我将占空比设置为100%、过流限制设置为最大25A。
我们讨论了为了在负载条件下提高电机转速、需要增加 PWM 频率。 为此、我下载了"DRV8300EVM-00EVM —SENSORED-TRAP-FW 含传感器的梯形固件"并安装了"Code Composer Studio"
现在、请指导我修改程序的哪个部分以提高转速。
谢谢、此致
Abhijit


通过 CCS 编译和添加硬件来下载符合规范的代码。