This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300DPW-Q1EVM:用于高功率 BLDC 电机的现场可部署驱动器卡开发

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8300, DRV8300DPW-Q1EVM, LAUNCHXL-F280049C, AFE031
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1503683/drv8300dpw-q1evm-field-deployable-driver-card-development-for-high-power-bldc-motor

器件型号:DRV8300DPW-Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280049C、DRV8300、 AFE031

工具/软件:

先生、

这是"适用于大功率 BLDC 电机、基于霍尔传感器的驱动器卡开发"主题的续篇

请让我们回忆一下:  

我正在从事大功率 BLDC 电机开发工作、并且已经购买  DRV8300DPW-Q1EVM  一起开发板  LAUNCHXL-F280049C  成本。
软件完成此过程  DRV8300-EVM-GUI 1.0.3 、我已经成功地启动了带传感器的 BLDC 电机(使用我现有的设置)。  电机以100%占空比运行、并在空载时实现超过2000rpm 的转速、但当我向电机轴施加机械负载时、rpm 会降至1500rpm、这是我的应用中不允许的。 电源为容量为180AH 的12V 铅酸电池。 电源线直径为4平方毫米。

在 GUI 软件中、我将占空比设置为100%、过流限制设置为最大25A。

我们讨论了为了在负载条件下提高电机转速、需要增加 PWM 频率。 为此、我下载了"DRV8300EVM-00EVM —SENSORED-TRAP-FW 含传感器的梯形固件"并安装了"Code Composer Studio"

现在、请指导我修改程序的哪个部分以提高转速。

谢谢、此致

Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijit:

    若要更改 PWM 频率、请编辑下图第78行所示的此变量、文件为 boostxl_afe031_f28004x_pwmmode_main_DRV8300.c

    如果要将 PWM 频率从20kHz 加倍到40kHz、则应将此变量设置为1250、依此类推。  

    请查看此编辑是否能够提高 RPM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生、

    我找到了您通过屏幕截图显示的确切行。

    现在、我无法  通过 CCS 编译和添加硬件来下载符合规范的代码。

    (a)我的硬件 PCB 是 LAUNCHXL-F280049C。

    (b) CCS 的版本为12.8.1

    如果可能、请逐步指导。

    谢谢

    Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您将需要在 C2000微控制器论坛上发帖、以便获得有关您编译问题的支持。

    我的专长是电机驱动芯片、因此我对代码的帮助有限。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum

    请在上面的链接中发帖、以便获得 CCS 支持

    谢谢您、

    Joseph